MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur

Mitsubishi Electric : l’IA au service de la maintenance

Avec l’essor de l’Industrie 4.0 et de la robotique industrielle, Mitsubishi Electric a développé MELFA Smart Plus, une solution basée sur sa technologie d’Intelligence Artificielle, Maisart.

Cette solution, disponible sur l’ensemble de la gamme robotique, offre des fonctions intelligentes comme la calibration automatique de systèmes de vision, compensation thermique du bras, ou encore la maintenance prédictive.

Découvrez cette solution en téléchargeant le catalogue dédié

0/255

En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que les données saisies soient traitées par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. et/ou ses sous-traitants, en tant que responsable de traitement aux fins de l’organisation et de la mise en œuvre de la formation en question. Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli), de limitation de traitement, d’opposition et de portabilité sur les données personnelles les concernant. Dans l’hypothèse où les participants souhaiteraient exercer l’un de ces droits, ils devront en faire la demande auprès de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. par courrier électronique à l’adresse suivante: LDPC.France@fra.mee.com Notre politique de confidentialité est accessible via le lien suivant: fr.mitsubishielectric.com/fa/privacy

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.